结果:找到"语音芯片 音乐芯片 语音ic",相关内容1000条
- N9300语音芯片在儿童乐器上的应用
- 现在,有很多家长希望孩子能够学会一门乐器,提升艺术修养,特别是4~6岁的幼儿已经有了一定的辨别综合控制力,是接触音乐的最佳时期,很多家长就会给孩子选择儿童乐器,而语音芯片是儿童乐器中的关键电子元器件,能帮助儿童乐器的功能化。儿童乐器语音芯片选型:N9300是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解码芯片。支持TF卡驱动,支持电脑直接更新spiflash的内容,支持FAT16、FAT32文件系统。通过简单的UART串口指令或一线串口指令即可完成播放指定的音乐,无需繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠,另外该芯片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音ic 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-12-08 17:13:00
- NVF04M录音芯片——宠物喂食器语音ic
- 宠物自动喂食器用于解决宠物主人无法在家照看宠物时宠物的喂养问题。现市面上已有多款功能各异,价格从几十到上千的自动喂食器,成为了很多宠物主人解决喂养问题的好帮手。但多数厂商在设计生产喂食器的时候仍然以产品为导向,忽略了宠物主人的诉求。为了更好的给铲屎官们提供更优质的产品和服务体验,提高用户与萌宠的生活质量,九芯电子和厂商合作,在宠物自动喂食器中置入NVF04M录音芯片,可以语音提示宠物吃饭,还能录下主人的声音和宠物们进行交流。NVF04M录音芯片宠物自动喂食器语音方案:NVF04M录音芯片是一款内置SPI闪存,无需外挂存储器,可减少外围电路和生产成本,可实时进行录音播放与存储,拥有9个独立的I...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片,语音ic,语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-14 16:57:00
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- 九芯电子N9300音乐芯片在学步车上的应用
- 宝宝学走路是所有家长非常关心的问题,宝宝学会了走路以后,就真正地成长了一大步,从小宝宝成为了一个大孩子,有的家长为了更好地锻炼孩子走路,早早地就给孩子买了学步车。学步车是宝宝会走路之前的代步工具,可以适度辅助婴儿学习走路,带玩具的学步车也具有“娱乐”性功能,对于训练婴儿肢体动作的协调有一定的帮助。它一般由底盘框架、上盘座椅、玩具音乐盒三部分组成,归属于玩具童车类。为了让宝宝在学步的同时,还可以启蒙语言,享受音乐的乐趣,许多儿童玩具车类厂商都会在学步车上,加入音乐播放的功能,而九芯电子N9300音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片,通过简单的UART串口指...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 音乐芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-12 17:05:00
- 按摩仪语音芯片选型推荐!
- 目前,随着科技的不断进步和人们生活水平的不断提高,越来越多的人已经不满足当今的生活状态了,他们想要追求一种更高品质的生活质量,对物质方面的要求也越来越高,对精神方面的需求也在不断的提升中。同时,由于当下人们的生活节奏加快导致工作压力较大,时间久了难免会觉得头疼不舒服等,特别想要缓解一下疲劳,所以,为了满足这类人的需求,头部按摩器就出现了。头部按摩器主要是通过按摩给大脑恢复体力。头部按摩器舒缓松弛模式藉由紧实、持续性的气压按摩,帮助大脑快速舒解压力和紧绷感,具有保养大脑的效果,对头晕、头痛、神经痛、缓解失眠具有一定的功效。而为了让顾客更好地放松,很多头部按摩仪厂家都会在产品上加入语音提醒功能,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-22 16:32:00
- NV170D-SOP8语音芯片ic在充电桩的应用!
- 充电桩作为电动汽车能量补给来源的装置,关乎用车体验等,随着新能源汽车保有量的增加,越来越多的人选择电动汽车的人也是逐年的增加,作为充电桩市场也是能够让车企们作为服务切入的点的一个重点,对于造车新势力而言共享充电桩也是引来了更多的关注!充电桩是电动力车充电站,是发展电动汽车所必须的重要配套基础设施,具有非常重要的社会效益和经济效益。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。在共享充电桩中加入NV170D-SOP8语音芯片可以实现语音提示功能,可以告知车主目前充电桩的工作状态,引导客户正...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-14 15:27:00
- 语音芯片在智能喂食器上的应用!
- 随着人们生活水平的提高、城市化进程的快速发展和城市家庭规模的缩小,现在喵星人、汪星人已经成为我们生活中不可或缺的一部分,他们确实很萌,现在的城市生活,外面很热闹,但实际上很多人的心很孤独,这些宠物成为我们孤独心灵的星光;非常爱宠物的朋友肯定没少担心,自己不在家时,宠物饿着,经常请看护,也不太现实,而且宠物也会怕孤独,需要有人陪,而宠物智能喂食机能够满足宠物主人出差/出游/上班/睡懒觉等情况下对宠物的照顾和喂食。自动喂食机根据原理主要分为沙漏式自动喂食机、机械控制式自动喂食器、电子式自动喂食机、智能喂食机。电子式自动喂食机是目前市场上使用最广的,主要功能是用电或电池驱动,设置多次定时、定量喂食...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-29 16:42:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
- 音乐芯片在地球仪上的应用!
- 在电子技术的快速发展的今天,市面上会开口“说话”的电子产品越来越多;智能语音地球仪是采用先进隐形码光学识别技术和数码语音技术开发而成的新一代智能阅读和学习工具,配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用。配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用,通过点到哪里读到哪里的方式,实现视听结合、声图并茂,使传统枯燥的地球仪变得生动形象,七大洲、四大洋、世界各国疆域、版图、历史、政治、人口、语言、文化、城市、风俗习惯等海量地理百科知识轻松获取。而这个实现语音功能的核心是加入了音乐芯片,N9301音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解码芯片。支持TF卡驱动,支持电脑直接更新spifl...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 音乐芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-25 16:28:00
返回